This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:适用于1V 至12V 升压、I=200mA 的器件

Guru**** 2514285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623, LM2621, TPS61022, TPS61089, LM2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805283/lm2623-suitable-device-for-boost-from-1v-to-12v-i-200ma

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: LM2621TPS61022TPS61089LM2662

我想从 Vin=1V 升压到 Vout=12V。 输出电流应为200mA。

输入电压应尽可能低、因为源极将是2.5V 超级电容器。 因此、在开始时、Vin 将为2.5V 并持续下降。 但是、升压电路应在极低的 Vin 时关闭、以使超级电容器的电荷达到最大值。

LM2621或 LM2623是否合适、或者您建议使用其他哪种升压转换器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    LM2623无法在 Vin=1V、Vout=12V 条件下工作、因为它将触发最大占空比限制。 LM2621最小输入电压为1.2V、它还将触发占空比限制。
    TPS61022+两级电荷泵电路是一种选择。 TPS61022具有用于启动的1.8V 最小输入电压、谷值电流限制为8A、这对于该应用来说足够大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack Liu:

    感谢您的意见。 您建议哪个电荷泵获得12V 电压(假设我使用 TPS61022从1V 变为5.5V)? 无需坚持使用 LM2621或 LM2623!

    其次:理论上、我还可以修改我的功耗、降低 Vout。 但10V 将是绝对最小值。 因此、如果我们选择 Vin=1V、Vout=10V、I=160mA。 我假设您也建议不要使用单个电荷泵、对吧?

    谢谢你

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    TPS61022最大输出电压为5.5V。 如果输出电压为10V、Iout=160mA、则 TPS61022+单个电荷泵将工作。
    您是否有任何板载3.3V 或5V 外部电压轨? 如果有、请使用单个 TPS61089并为器件 Vin 引脚提供3.3V 或5V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack Liu:

    谢谢、但我没有任何外部3.3V 或5V、因此我需要使用 TPS61022和电荷泵。

    它的工作原理是这样(Vin=1V 至2.5V):

    - PWM 模式下的 TPS61022 (L=0.8µH 10µF (Fastron 1616FPS-R82N-0)、Vin=8 μ F (陶瓷);Cout=2x22uF (陶瓷))、获得5.5V 电压、然后

    - LM2662处于倍压器模式(C1=C2=10uF (陶瓷电容)+直接连接至 V+引脚的 FC 引脚)、可在 Iout=近似 值的情况下获得11V 电压 200mA

    我是否需要增加电容器或更改电感? 由于 PCB 的总体尺寸很重要(主要是厚度)、我希望尽可能使用陶瓷电容器。

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    是的。 您可以使用陶瓷电容器。 电容器和电感器看起来不错。
    我是否可以知道此 EE 的卷/年?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 它现在只是一个原型。 很抱歉、到目前为止没有最后一卷可供我使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一个问题:如果我在倍压器模式(5.5V -> 11V)下使用 LM2662、C1需要哪个额定电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    10V 足以满足 C1的要求。