This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:TPS565208

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806424/tps565208-tps565208

器件型号:TPS565208

大家好、

我在其中一款产品中使用 TPS565208。

我遇到了一个问题。 我已将组件配置为6.1V 的输出电压,但出于某种原因,我得到的是2.5V

请查看下面的原理图,我已经使用 Webench 对我的设计进行了测试,结果与我设计的完全一样。

我看不到它出现故障的任何原因。

您是否发现任何问题?

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../TPS565208.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    我发现原因、我在设计中错了、我应该像我一样将 C132 (0.1uF)一侧连接到引脚6 VBST、并将另一侧连接到引脚2 SW (我在电感器之后连接)、现在可以了。
    谢谢、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好极了、很高兴知道这一点。