This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:如何在 TPS25942A 禁用时实现输出放电

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS2595, TL431, TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804235/tps25942a-how-to-implement-output-discharge-at-tps25942a-disable

器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件:TPS25200TPS2595TL431

大家好、

客户希望了解如何为 TPS25942设计输出放电功能。

我们是否有参考设计?

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaq、

    TPS25942是一款电源多路复用器件、因此需要使用外部组件(可能是电阻器+ FET)来实现输出放电功能。
    我是否知道需要此功能?

    我们拥有 TPS25200、TPS2595等具有内置输出放电功能的器件。 您能否检查这些器件是否适合客户。
    系统规格和应用用例是什么?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaq、

    您是否有机会与客户核实其他器件选项。 ?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    客户应用是12V、2.5A。
    您提到的这两个部分不满足客户要求。

    谢谢
    请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    感谢您的检查。  TPS25924x 支持12V、5A 电流、可按如下方式用于支持输出放电功能。

    此致、

    Rakes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我在 Alex 博客中看到了这一点。 但客户需要 PG。

    我建议采用以下结构、它们需要使用高 VIN TL431。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaq、

    正确。 对于 TPS25942A 器件、我们需要单独的分立式电路来实现输出放电。 上述电路将正常工作。

    此致、
    Rakesh