This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 选择:是否有适用于 APL5930的建议器件?

Guru**** 2384490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74901, TPS7A84A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806196/ldo-selextion-any-suggested-part-for-apl5930

主题中讨论的其他器件:TPS74901TPS7A84A

客户要求 在 PC 应用中将设备更换为 APL5930。  

在整个线路、负载和温度范围内、APL5930的精度为±1.5%。

我将以 2%的精度检查 TPS74901。 还有其他建议吗? 成本也是一个问题。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    是的、TPS74901是一个值得考虑的选项。 我还会将 TPS7A84A 视为另一种选择、尤其是在输出精度是一个问题时(TPS7A84A 在线路、负载和温度范围内提供0.75%的精度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Blake、

    感谢您的支持。