This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:缓冲电路设计

Guru**** 2768375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805464/tps40170-the-snubber-circuit-design

器件型号:TPS40170

大家好、

我对缓冲器电路有疑问。

在设计缓冲电路时、即使我使用小尺寸电容器、它是否有效?

(例如0201、01005尺寸)

我想、当缓冲电路的电容器尺寸较小时、图形是否会变得很薄、以及

电流不容易流动。 因此、我想知道缓冲电路的影响是否 会降低。

如果您能回答一个问题、我将不胜感激。

此致、

Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎有兴趣了解切换到更小的缓冲器组件尺寸以减小相应电路的轨道宽度和整体电路尺寸的影响。

    我认为使用较小的组件尺寸不会产生太大的后果。 应针对将分流至接地的平均能量选择组件尺寸。

    改变缓冲器网络的轨道宽度的一个影响是、它可能会产生一些额外的寄生轨道电感、从而改变电路的响应。 您可能需要针对 SW 节点上的振荡(振铃)频率对电路进行调优。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marshall

    感谢你的答复。
    我知道。

    此致、
    Keisuke