This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:适用于650V LLC GaN 驱动器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805929/ucc27511-for-650v-llc-gan-drive

器件型号:UCC27511

大家好、

对于 LLC 300W 24V 输出 ISO DCDC、我希望使用 UCC27511来驱动 GaN (0to6V 栅极驱动)。

请查看随附的 pdf cct。

工作正常吗?

有任何疑虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    您是否打算通过电子邮件共享此内容、我注意到文件中有一个保密免责声明、只需再次检查、因为这是一个公共论坛。

    我对您的电路有几个意见:

    您的原理图看起来不错、考虑到所使用的6V 电源和4.5V 最大 UVLO 上升阈值、我只会注意在温度范围内可能发生的任何瞬变。

    我想确认6Vdc 使用的去耦电容器的大小,重要的是选择直接放置在驱动器 IC VDD 引脚上的>1uF、低 ESR 陶瓷表面贴装电容器,以帮助过滤电源上的噪声和其他瞬态。

    -请确认 R1和 R2的大小,如果您不确定如何选择这些电阻器,我同事的以下技术手册将提供帮助指南。
    www.tij.co.jp/.../slla385.pdf

    -请确认输入信号的频率和 GaN FET 的栅极电荷,我要求这样做是为了确保驱动器内的功率耗散
    在可接受的限值内

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马马马杜-圣

    谢谢你。

    CIS = 74pF 典型值 LLC btm 频率= 100kHz、因此 RG 22m <RG<42k
    QG = 2NC 典型值 LLC 频率 可能为100kHz (重负载)至500kHz (轻负载)。
    我认为驱动器功耗正常。

    我将向您提出新问题。
    LLC IC OUT 和栅极驱动器输入之间的电阻器建议的值和尺寸是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马马马杜-圣

    GaN 推荐使用这些器件。
    R1= 10欧姆
    R2 = 2欧姆
    R3= 10k 欧姆(栅极-源极)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、

    感谢您提供更多信息。

    在栅极驱动器 IC 中、您需要避免尽可能降低上升和下降时间。 因此、如有必要、可使用一个0欧姆< Rin < 100欧姆且10pF < Cin < 100pF 的小型0603 RC 滤波器来滤除 LLC 控制器和驱动器 IC 的任何瞬变、而不会造成明显的延迟。

    如果您有任何疑问、请告知我们、如果您的询问已解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马马马杜-圣

    谢谢!

    另外、感谢您删除我的机密 pdf。