This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:充电期间 RSOC 降至0%

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806255/bq28z610-rsoc-drops-to-0-during-charging

器件型号:BQ28Z610

你好。

我的问题是、在 低温充电期间(略低于10摄氏度)、RSOC 会立即变为0%、并且 FullChargeCapacity 也会设置为0mAh。 在该容量缓慢恢复到正常值后、这是一个漫长的过程。 这种行为看起来是错误的。

器件通常在 DSG 模式下以低温工作、即使是-20摄氏度、因此这是一个充电问题。

我已经阅读过、电量监测参数计算器:优化室温和低温性能 Impedance Track 监测计可以提供帮助、但在此测试中、应在室温下进行充电、因此我不太理解这有何帮助。

此外、GPC 工具存在问题-上传-它在几天内不发送测试结果、尽管它以前可以正常工作。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、

    我们在充电开始时在低温度下进行容量仿真。 因此、除非您具有适合或优化用于低温的非常好的化学匹配、否则可能会发生此类压降。

    GPC 工具在过去几天内一直在运行。