This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:TPS3431 SET1和 EN 输入

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803313/tps3431-tps3431-set1-and-en-inputs

器件型号:TPS3431

大家好、社区

我计划在设计中使用 TPS3431。 我对 EN 和 SET1输入的行为有疑问。

如果我保持低电平、其中的任何一个将禁用 WD 功能? 如果我将这些输入保持在低电平、WDO 输出是否会保持在低电平状态?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    我将根据数据表说明这两个输入的看门狗发生了什么情况:

    EN:使能输入引脚。 该引脚在内部上拉至 VDD、必须为逻辑高电平或保持悬空。 进行比较

    低电平、ENOUT 变为逻辑低电平、WDI 被忽略、WDO 保持逻辑高电平。 当 EN 变为逻辑高电平时、ENOUT

    在看门狗复位延迟时间(tRST)后变为高电平(有效)。 该引脚也可由外部按钮、晶体管或微控制器驱动。

    Set1: 逻辑输入。 将 SET1引脚接地将禁用看门狗计时器。 Set1和 CWD 选择看门狗超时

    EN 需要为逻辑高电平/悬空才能正常工作、SET1需要接地才能使看门狗装置正常工作。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhinav、您好、感谢您的快速回答。
    非常好。 I´ve JUS 读取我可以同时连接 ENOUT 和 WDO 电表。 我需要实现一个功能、如果外部输入接地、WDO 也应该变为低电平。 如果我使用 ENOUT 将它们连接在一起、则当 EN 为低电平时、A 可以将两个输出保持在低电平。
    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、社区

    我还有一个关于 TPS3431的问题。 当 WDT 从禁用变为启用(通过 EN 或 SET1输入)时、定时器是否从0开始?

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier、

    当 WDT 从禁用变为启用时、它复位并且应该从"0"开始。 不过、请记住、SET1变为低电平后、设置时间为150us、此时看门狗不会响应 WDI 上的变化、如数据表第7.3.2.4节所示。

    谢谢、
    Abhinav。