This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:自举电容器额定电压

Guru**** 2539370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803727/tps543b20-bootstrap-capacitor-voltage-rating

器件型号:TPS543B20

你(们)好

数据表中指出、自举电容器的额定电压应为25V 或更高。 "BOOT 至 SW"参数最大为6V、因此确实需要25V 的额定电压吗?

我的输入电压为9-15V、输出电压为0.85V

此致、Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonas、

    陶瓷电容器根据直流偏置进行降额。 您希望接近满标称电容、因此最好使用额定电压更高的电容器。 最好始终遵循数据表中的建议。 查看我的设计历史记录(我已经设计了很多电路)、我通常会为启动电容器使用额定电压为50V 的电容器。 您可能会在使用额定电压为16V 的电容器时遇到问题、但风险自负。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应!

    我始终考虑直流偏置降额、我知道这一点有多重要。

    但我需要知道的是我在自举电容器上可以期望多高的电压(因此电容器不会断开)。

    总的来说、我认为您应该停止讨论电容器、而不是讨论电容。 我注意到、在过去几年中、您在这方面取得了进步。

    此致、Jonas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonas、

    我可以询问原始支持工程师、看看是否有任何特定的问题。 我们通常谨慎设计。 那么我们不必担心它。 我知道对于启动电容器尤其如此。 我怀疑它是使用任何其他值或电压额定值进行测试的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始支持工程师是否提供更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonas、

    "由于引导电容器与 SW 一起上/下、因此它应小于 BP 电压。 为了满足数据表的要求、下一个电容器额定电压为10V。 客户应选择 ESR/ESL 更小的陶瓷电容器、以向高侧 FET 提供电荷。 我不建议使用 Y5V 陶瓷电容器。"