This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3130:REF3130输出电压问题?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802158/ref3130-question-of-ref3130-output-voltage

器件型号:REF3130

尊敬的 Pro,

部分芯片的输出电压不准确、参考电压参考芯片外部电路的图示:3.3VDC 输入、3.0VDC 的电压作为单芯片 ADC 的基准电压生成。

3.3V 的输入电压也是稳定的、诸如 SCM /SDRAM 等芯片的电源电压没有问题、但是某些芯片的输出基准不准确。(目前已经测试了40个电路板、3个输出基准不准确)

我对异常的 REF3130AIDBZR 芯片进行了单独的电气化测试、发现其输出电压随输入电压变化。

当电源为3.3V 时、空载输出电压约为1.9v。如果连接到 MCU、输出电压约为1.5v;

随着电源电压的增加、输出也会增加。

请帮助我分析导致此类问题的原因。我检查了设备的屏幕打印,规格是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

    您是否可以提供更多原理图? 我想消除这种情况成为应用电路问题的可能性。 此外、我还想确保大多数情况下都遵循了布局指南、以消除可能发生的错误。 以下是指导原则:

    此外、如果您有更多有关该现象的数据、您会注意到输出电压似乎与 Vdd 相关的位置、请告诉我。 这可能是设备故障、但向您提供的4个设备似乎极不可能发生故障。

    谢谢、

    Abhinav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cris、

    我们一段时间内没有收到您的回复。 我将假定您的问题已解决、如果您需要更多帮助、请告知我们。

    谢谢、
    Abhinav。