This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27425-G2A:BQ27425-G2A

Guru**** 2812265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27425-G2A, BQ25896, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804162/bq27425-g2a-bq27425-g2a

器件型号:BQ27425-G2A
主题中讨论的其他器件: BQ25896BQ25606

您好!

我的客户正在寻找 TI 推荐的具有以下要求的电量监测计。  BQ27425-G2A 是否是值得推荐的合适器件?

电池(单节电池)的标称电压为3.8V 、充电时为4.35V。

电池容量:3000 - 5000mah。

最大电流为3安...

我们需要该芯片位于电池组侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Soumaya

    我建议改用 bq27542或 bq27546、因为要求使用电池组侧电量监测计

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、您好、对于充电器侧的充电器 IC 有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于独立应用、我建议使用 BQ25606。 如果主机具有 I2C、则为 BQ25896

    此致,

    Jeff