This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:充电效率

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804913/bq25570-charging-efficiency

器件型号:BQ25570

客户使用具有以下设置的 BQ25570RGRR:
VOUT = 1.8V
MPP (VOC)= 80%
VBAT_OV = 4.1V

他们测量了在全日照条件下使用太阳能电池和 BQ25570为电池充电的情况。 根据测量数据、它们的充电效率介于~85%至63%之间。

是否有任何建议可实现更高且更稳定的充电效率性能?  或者这是典型的吗?

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    您能否提供有关测试设置的更多详细信息? 客户如何测量效率?
    他们是否还在使用 EVM 进行测试? 如果没有、您能否提供原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    由于我没有收到您的回复、我现在要关闭此主题。 请在获得请求的信息后启动新主题帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    抱歉、客户反应慢。 让我们通过电子邮件处理这一问题。

    此致、
    标记