This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS79301EVM:TPS79301输出不正确

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804621/tina-spice-tps79301evm-tps79301-output-not-correct

器件型号:TPS79301EVM
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS793

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试在我的电路中生成1.25V 输出。  我已按照数据表中的公式(公式4)进行操作、并将 R2设置为30.1k Ω。  这会导致 R1的值为624。  当我测量输出时、我得到的值为~1.5V。  我已根据公式4下面段落中的建议将 C1设置为100pF。  

当我探测 FB 引脚时、我测量的值相同~1.5V。  对于接近反馈基准电平的电压、是否有任何特别建议?  

另外、我尝试使用 TINA-TI 在配置中加载 LDO 仿真、以发现默认情况下 TPS79301不可用。  TI 在器件网页上提供的 SPICE 模型已加密、这意味着我无法将该模型上传到 TINA-TI 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您具有合适的 R1和 R2电阻器值来生成1.25V 输出。 在 TPS793数据表中、公式4是计算功率耗散的公式、我认为这不是您所参考的公式。 C1是输出引脚和反馈引脚之间的前馈电容器吗?

    您能否提供您在应用中使用的输入和输出电容器值? 该器件需要一个输出电容器才能保持稳定。 如果您没有输出电容器、则器件可能会振荡。 当输出振荡时、如果您使用常规直流电压表来测量电压、您可能会看到比器件设置的电压更高的电压、因为振荡交流尖峰会导致更高的平均直流值。 当器件正常工作时、反馈电压应接近1.22V。 为了让我确认电路板上的问题、您是否会发布完整的原理图并至少提供输入电压和输出电压的屏幕截图?

    有关 TINA 仿真模型的查询、请允许我花些时间来调查此问题。

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    感谢你的答复。  您的问题让我回头再看一下。  原理图是正确的、但看起来布局有错误。  输出电容器位于与 LDO 输出相反的一侧。  我将电容器放在顶部、电压现在是正确的。  我没有在示波器上看到任何振荡、但似乎输出电容器修复了它。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 感谢您的反馈。 您是否仍然需要该模型进行仿真?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不再如此。  谢谢。