This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:采用 SEPIC 应用的 TPS92602参考原理图

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62902
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806032/tps92602-q1-tps92602-reference-schematic-with-sepic-application

器件型号:TPS92602-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62902

尊敬的先生:

我叫 Alec Chen。 FAE 表 WT。 我们的客户目前正在为其新设计选择 TPS92602、他们希望使用 SEPIC 拓扑进行设计。 但是、我们仅在 SEPIC 拓扑的 TPS92602规格中找到此说明(如下所示)

  

您能否分享 TPS62902 SEPIC 应用的参考原理图? 如果需要、这里是客户的电源规格   

输入电压:9~36V

VOUT (LED 电压我们的):24V

LED 最大电流:2.4A

以上请提供帮助,如有任何问题,请随时通知我。 希望很快收到您的回复

谢谢

阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。