This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606 JEITA 问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806019/bq25606-bq25606-jeita-issue

器件型号:BQ25606

大家好、

客户将使用 BQ25606的 JEITA 功能。 它们将使用默认电阻设置、与数据表相同、设置 T1=0、T2=10、T3=45和 T5=60。 以下是问题:

1.如果温度低于 T1或高于 T5、BQ25606是否会关闭 BATFET 或暂停充电? 这意味着我们仍然可以检测充电电压

2.如果温度从低于 T1或高于 T5变为室温、BQ25606是否会照常开始充电?

3.客户发现在 T3至 T5 (45至60度)期间、当电流低于5%充电电流(2A、100mA 阈值)时、充电电流未关断、这是否正常? 此外、STAT 引脚显示它仍在充电。 这是因为电池电压低于再充电阈值吗?

4.客户发现在 T1至 T2期间、充电电流低于5%充电电流(2A、100mA 阈值)、但未关闭、这是否正常? 当电池电压达到充电电压时、STAT 状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jeff、

    这只会禁用充电、或者在充电方向上禁用 BATFET。

    2.是的。

    3和4。 当充电器处于充电的 TWARM 或 TCOOL 区域时、充电终止被禁用。 TWARM 介于 T3和 T5之间。 TCOOL 介于 T1和 T2之间。 由于充电未终止、STAT 引脚保持低电平以指示正在进行充电。


    此致、
    Joel H