Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 大家好、
客户将使用 BQ25606的 JEITA 功能。 它们将使用默认电阻设置、与数据表相同、设置 T1=0、T2=10、T3=45和 T5=60。 以下是问题:
1.如果温度低于 T1或高于 T5、BQ25606是否会关闭 BATFET 或暂停充电? 这意味着我们仍然可以检测充电电压
2.如果温度从低于 T1或高于 T5变为室温、BQ25606是否会照常开始充电?
3.客户发现在 T3至 T5 (45至60度)期间、当电流低于5%充电电流(2A、100mA 阈值)时、充电电流未关断、这是否正常? 此外、STAT 引脚显示它仍在充电。 这是因为电池电压低于再充电阈值吗?
4.客户发现在 T1至 T2期间、充电电流低于5%充电电流(2A、100mA 阈值)、但未关闭、这是否正常? 当电池电压达到充电电压时、STAT 状态是什么?