This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:关闭 RBFET 并使用来自 PMID 的反向升压输出

Guru**** 2578995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25890H, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802530/bq25890h-turning-off-rbfet-and-use-reverse-boost-output-from-pmid

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件:BQ25895BQ24195

您好!  

我想知道该芯片是否可以像 BQ25895那样使用、其中升压输出仅在 PMID 上、升压模式将在 VBUS 连接到充电器时自动关闭? BQ25895似乎不允许主机控制 D+/D-电平。

如果没有、是否有任何具有充电器检测功能的 USB 开关(如 BQ25890H)、但充电功能被剥夺?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    借助外部电路、BQ25890H 可能仅在 PMID 上具有升压输出。

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 需要哪种外部电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有可用的基准电路。

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如所示、您能否详细介绍一下外部电路的作用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、

    您可以使用 BQ24195/L EVM 参考原理图通过外部电路实现此类功能。 您将注意到功率 FET 和控制 FET 连接到 VBUS 引脚和输入。
    www.ti.com/.../sluua18a.pdf


    此致、
    Joel H