This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:无法打开两个 NMOS 为系统供电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805745/bq24171-unable-to-open-two-nmos-to-power-the-system

器件型号:BQ24171

您好:

我设计的产品用于 BQ24171、我有两个问题需要咨询:

CMSRC 和 ACDRV 无法打开两个 NMOS 为系统供电。  可能的原因是什么?

2.充电电流设置为0.785A,实际充电电流远高于此电流,超过3A。请问在哪里需要校正?

ICHG=viset/(20xRSR)   viset:0.14V RSR:mΩ μ s

BR

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1. BQ24171无法打开 U302和 U308,我们尝试了很多方法,但我们没有取得任何进展。 我们无法使其正常工作。 请帮助。

    2.充电电流似乎失控。 您能帮我看看有什么问题吗? 请帮助! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阳光明媚、

    CMSRC 和 ACDRV 与 NMOSes 的连接相反。 CMSRC 进入源、ACDRV 进入栅极。

    关于充电电流,请重新检查 ISET 电阻器。

    此致、

    Jeff