This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65000:压降

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805802/tps65000-dropout

器件型号:TPS65000

您好!

我们在设计中使用 TPS65000。 关于压降电压、我们仅在数据表中看到、250mA 时的最大值为370mV。

我们想知道压降电压与电流和温度间的关系曲线。 其中一个 LDO 的输入电压为3.5V、输出电压为3.3V、输出电流为150mA。

我们想知道这一点、以便了解我们是否在规格范围内。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    虽然在整个温度范围内没有这些条件的曲线、但370mV 是绝对最差情况。

    在这些条件下、相同的 Rdson 将导致3.278V。 所有器件和条件下的精度规格均为3.5%。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我们仍然有疑问。 因此、最坏的情况是3.278V。 当我们低于稳压区(即3.3V)时、如果我们的设计在3.1V 之前正常工作、在这种情况下、我们是否可以对 LDO 输出(例如输出电压纹波等)产生任何问题?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况下不应存在稳定性问题。

    此致、

    Rick S.