This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:LM46002工作范围

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002, LM76002, LM43602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802090/lm46002-lm46002-operating-range

器件型号:LM46002
主题中讨论的其他器件: LM76002LM43602

您好、先生、

我们的客户产品是无线电、他们需要降压解决方案、如下所示。

TI LM46002是否可以满足此规格? 或者有更好的解决方案可以让我为自己解决?

VIN 范围= 36~42V (10节电池)

VOUT 范围= 18~22V

Iout=2A

AM 模式 FSW=2MHz (动态设置 RT 引脚)

FM 模式 FSW=200k (动态设置 RT 引脚)

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、此器件具有您在下面列出的所有功能。 LM76002/3也值得一看。 这也是一个60V 转换器、具有2.5A 和3.5A 负载能力。 该器件还具有 RT 引脚。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    LM46002不支持 FPWM、对吧? 此应用适用于 AM/FM 无线电需要 固定频率(无法运行 PFM 或 DCM)。

    我们的客户需要 RT 在2M 或200k 上设置频率、但 LM76002最小频率为300kHz。

    TI 是否有其他无线电 电源解决方案?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、正确的做法是 LM46002不支持 FPWM。 您的应用的负载范围是多少?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    负载范围为0.5~1A,脉冲为2A

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    感谢您的确认。

    就60V 器件而言、我认为 LM43602是 FPWM (而非 PFM)运行方面的最佳选择。 我希望 LM43602始终在0.5A 至2A 的 FPWM 中。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    我们可以看到 LM43602数据表、但输入电压最大绝对值为42V、

    我们的客户电源由10节电池组成、因此 VIN 范围为36~42V。

    您还有其他解决方案吗?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    抱歉。 我想说的是 LM46002、它是您指出的器件。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    客户告诉我、它们在0.5A 以下具有低电流轻、Maxim MAX17503和 MAX17574 通过模式引脚到 GND 在所有负载下均可实现恒定频率 PWM 运行。  

    以及 100kHz 至2.2MHz 的可调频率。

    TI 是否有此解决方案? 频率低于200kHz (FM)和超过2MHz (AM)且支持 FPWM 模式?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    我将在此与内部团队跟进、以验证是否有比 LM46002更好的解决方案。 我将在星期二与您联系。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    您是否有任何设备可以共享给我?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    如前所述、最好的器件是 LM76002、您可以在该器件中同步低至300kHz 并运行 FPWM 或 LM46002。 低于400kHz 的工作频率将低于 FM 频带、因此低至400kHz 的同步功能将允许您在 AM 频带为(2MHz)的情况下在 FM 频带及以上频率下工作。

    此致、
    Katelyn