This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:100%占空比支持

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166, LMR36015-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805901/lm5166-100-duty-cycle-support

器件型号:LM5166
主题中讨论的其他器件: LMR36015-Q1

你(们)好。

LM5166在3V 至12V 的低输入电压下是否支持100%占空比?

TI 是否有 LM5166 (也可提供高达58V 的输入)的替代器件、其输出端电流为1安培?   

LM5166的最终版本是否符合 Q100标准?  

此致、

oz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oz、

    是的、LM5166支持100%占空比、但不是 Q 级。

    您可以考虑使用 LMR36015-Q1 60V/1.5A 转换器-它的最大占空比非常高、因为 TOFF-MIN 规格的典型值仅为53ns (最大值73ns)。

    此致、
    Tim