This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:短路保护不起作用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC28025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804077/uc28025-short-circuit-protection-does-not-work

器件型号:UC28025

您好!

我的客户使用下面的设计、但发现 UC28025的短路保护功能不起作用。 请说明原因是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    当 CS 引脚上的信号超过1V 时、UC28025有一个内部比较器关闭 PWM。 在短路条件下、初级侧峰值电流将受到此功能的限制、但次级侧的平均电流可能非常高、如果功率组件的设计未满足此更高的功率级别、这可能会导致功率组件过载、 或者、如果所提供的冷却不足以使器件保持在建议的额定值范围内。

    请要求客户增加超过满负载的负载、并监控 CS 引脚上的电压信号。 一旦 CS 引脚上的峰值电压、它们应该会看到 PWM 占空比减小。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、
    感谢您的回复。 它们需要的是、一旦次级侧满足短路条件、就对 PWM 进行短路。 显然、您可以清楚地解释他们当前设计无法实现这一目标的原因。 您是否会建议是否可以添加一些电路来满足此短路保护要求? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    通常、IC 具有类似于客户电路中的启动电路、但一旦器件运行、变压器上的辅助绕组会馈电、为 IC 提供电压轨。 如果电路短路、辅助电压下降、IC 关闭。 选择启动电路中的电阻器时、可将 VDD 电容充电至 UVLO 开启电平、但电阻过高、无法使 IC 从启动电路持续运行。 这使得功率级能够进入断续运行模式、从而减少功率耗散。

    一种尝试方法是测量 EAOUT 引脚上的电压、如果电压高于4.7V、则关断 IC 的电源轨并让芯片进入断续模式并重新启动。 在短路情况下、EAOUT 只应高于4.7V、但客户需要检查低输入电压和满载时的运行情况、以避免误关。

    此致

    Peter