This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:为什么 NPN 晶体管和 UCD9248的内部电路不生成3.3V 电源。

Guru**** 2381260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798509/ucd9248-why-3-3v-power-is-not-generated-by-the-npn-transistor-and-internal-circuit-of-ucd9248

器件型号:UCD9248

在随附的原理图中、VIND 是12V 输入电源。 VDD_UCD 预计为3.3V。 但不是。 在 PCB 板上测量的电压大约为1.5V。 请找到原因并告诉我吗? 感谢您访问 much.e2e.ti.com/.../7658.Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VDD_UCD 由线性稳压器生成。
    您能否检查 Q2基极和集电极引脚电压? 最好使用示波器探头来检查电压电平以及电压是否稳定。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、我使用 LDO 更换电路板、以便为 UCD9248提供3.3V 电源以下载固件。 我认为我应该稍后再听从你的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将关闭此帖子。
    如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    谢谢
    Qina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题能否持续2周? 在准备好3块电路板后、我可以根据您的建议进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据 E2E 政策、我必须先关闭此帖子。
    如果您需要进一步的支持、可以重新打开此帖子。

    谢谢