This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:TPS24751反向电流阻断

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806159/tps24751-tps24751-reverse-current-blocking

器件型号:TPS24751
主题中讨论的其他器件:TPS24750

大家好、

有一个简单的问题、我认为 TPS24750/51已经是反向电流阻断负载开关、我对吗?  

如果是、为什么我们在数据表中提供如下示例?

感谢您的澄清!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    由于内部 MOSFET 的体二极管(如下所示)、TPS24750/1不提供反向电流阻断。 您能否分享您的要求以建议适当的解决方案。

    目标应用用例是什么?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TPS24750/51中未集成反向阻断 FET。 您可以在数据表中看到功能方框图。

    此外、请注意、即使使用外部反向电流阻断 FET、反向电流也仅在器件被禁用时被阻断。

    这是因为 TPS24750/51没有任何用于检测反向电流和关闭 FET 的控制逻辑。 外部阻断 FET 连接到 GATE 引脚、该引脚与提供给内部 FET 的栅极信号相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢详细解释、祝您愉快!!