This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:与模式设置相关的查询:紧急帮助/

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805983/tps2549-inquiries-related-to-the-mode-settings-urgent-help

器件型号:TPS2549

大家好、团队、

我有与模式设置相关的查询。 您能尽快支持这些咨询吗?

背景:

(a) TPS2549与 TPS54308DDCR 结合使用。
(b) USB 输出电压:5V、最大负载电流:3A。
(C)我们不使用通信功能、而 是将其 用作仅充电端口。
(D)连接:USB 连接器 x 1

(1) TPS2549的模式设置
使用 DCP 自动模式将 CTL1设置为3 = 001。

在这种情况下,   ILIM_LO 引脚上的限流电阻器是否可以断开连接?

(2) DCP 自动模式

以下三种模式(分压器3模式/短路模式/ 1.2V 模式) 可在数据表上进行切换。
・ 3种模式中的每种模式可充电多少电流?
・您能 告诉我支持这三种模式的器件和型号吗? (如果您有诸如列表之类的资料、将会有所帮助)
・除法器3模式能否与除法器2、1型号兼容?  (例如、由于分压器2的充电电流比分压器3低、它是否可在分压器3电流范围内充电? 或者切换到另一个充电模式而不充电?)

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、

    是的、如果您的客户保持在设置001范围内、则他们不需要在 ILIM_LO 上安装电阻器。 可以阅读第8.3.10节以了解完整的说明。

    分压器3的充电能力为2.4A、短接模式为1.5A、1.2V 模式下为2.1A。

    分压器3和1.2V 模式是不兼容的充电方案、因此我们很难列出所有支持此类充电架构的器件。 短路模式(DCP)是一种符合 BC1.2标准的充电方案、因此任何符合 BC1.2标准的器件都可以支持 DCP。 不符合要求的器件还应能够支持 DCP

    否、如果便携式设备仅配置为支持分频器1、并且我们的充电器为分频器3供电、则连接的换流器将默认为 DCP。