This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:LM25085SD:EMI 滤波器

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803277/lm25085-lm25085sd-emi-filter

器件型号:LM25085

您好!

我们正在 定制设计中使用 LM25085SD。 我们使用两 个 LM25085SD 稳压 器来生成3.3V 和5V 电源轨、两个稳压器均由同一电源供电。 我们的系统可接受12V、15V、19V 直流输入。 我们能够观察到5V 稳压器在特定负载下的高开关噪声、而5V 噪声正与3.3V 稳压器耦合。 我们尝试改进了布局、但仍然观察到这些类型的噪声。

是否建议在两个稳压器的电源和输入电压之间使用任何 EMI 滤波器?  

我尝试在 Web 工作台中为这两个稳压器模拟结果、但无法在"高级输入"下启用"添加输入 EMI 滤波器"选项。  

是否有人对这些类型的稳压器使用了 PCB EMI 滤波器? 因此、请建议使用相同的 EMI 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我询问周围是否有更有效的方法来防止耦合。

    同时、只需使用滤波器设计器在 Webench 上设计一个简单的 π 型滤波器即可。

    我将在几天内就其他方法与您联系。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输入滤波器是避免拍频的最佳方法、因为该器件无法同步、成为 COT。

    我已向 Webench 团队提交您的问询、以告知 Webench 为何不提供输入滤波器选项。

    我还提供了有关输入滤波器设计信息的链接。

    www.ti.com/.../snva538.pdf


    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    目前、我们不支持 Webench 上 LM25085的输入 EMI 滤波器。 您将无法进行相同的仿真。 我正在尝试查找能够帮助您处理查询的合适联系人。 很快就会更新。

    此致、
    Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我的帖子中的上述链接文件。  请使用输入侧的电容器作为滤波电容器来实施 π 型滤波器。  将-3dB 点设置为开关频率的十分之一、以提供足够的衰减、从而消除系统中产生拍频的噪声。

    希望这对您有所帮助?