This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:bq24773

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805331/bq24773-bq24773

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ77915

尊敬的先生:

我们打算将 bq24773 IC 用于电池管理项目。

在 bq24773的指定数据表中、未简要说明电池充电期间恒定电流模式和恒定电压模式的工作情况。

1.please 向我介绍 bq24773IC 如何确定电池组是在恒定电流模式还是恒定电压模式下充电  

如何从恒定电流到恒定电压的转换

在 IC 进入恒压模式后、如何控制充电电流

4.2V 或 最大充电电压为电池充电后、充电电流会降至零或指定的电流值

此致、

Sunil Kumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、

    请在下面找到答案:
    请参阅数据表第8.6.6节"设置充电电流"和8.6.7 "设置最大充电电压"。 主机设置电池充电电流 REG0A/REG0B 和充电电压 REG0C/REG0D。 充电器内部控制电路根据引脚 BAT 感测到的电池电压决定调节电流(CC)或电压(CV)。
    2.请参阅1.
    3.充电器将通过电流或电压进行调节。 在 CV 模式下、充电电流将由电池充电阶段确定。
    4.在 CV 模式下,充电电流将继续降低。 请参阅数据表8.4.1电池充电、主机应决定是否停止充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的快速响应。
    我要求提供有关以下查询的更多信息。

    如您的响应(第3点)中所述、CV 模式下的充电电流由电池组的 SOC 决定。 如果主机未在 CV 模式下终止充电、充电电流将逐渐减小至可忽略不计的值(以指数方式)、或者充电电流将变为恒定电流、例如50mA。


    我还请您对以下内容发表意见:

    除了电池管理 IC (BQ24773)外、我们还有电池组保护器 IC (BQ77915)。 如果电池组中的任何电池超过4.2V、BQ77915将终止充电。 现在、如果主机无法(由于损坏)终止充电、BQ77915仍将防止电池组过度充电。 这是安全配置吗?

    期待您的回应。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Bharath、

    这应该是电池保护器的正确操作、但我要与负责处理 BQ77915的团队确认这是正确的操作。

    在充电器侧、我建议在 BQ24773上启用看门狗计时器。 这位于 ChargeOption0寄存器(0x12H)[6:5]、看门狗定时器调节中。 如果您的通信无法持续复位此计时器、则 ChargeCurrent 寄存器将复位为0mA、从而有效地禁用充电。


    此致、
    Joel H