This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802758/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650

大家好、我正在进行我的第一个设计、即48Vdc-10A 电池组充电器。

我建议使用 bq24650典型应用并对进行调整

充电电压和电流。 但我想知道这是不可能的

下载一些 PSpice 文件以进行仿真、或在有人进行建议时下载一些建议

它使用其他方法、例如使用 Simulink。

此致、

Adrian Fornaso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、
    BQ24650本身仅支持高达28V 的输入电压。 目前、我们在该器件的 PSPICE 或 Simulink 中没有模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    您能否推荐任何能够处理28Vdc 系统的 MPPT 控制器?

    我仍在思考 如何修改它以适应我的偏心包。

    此致

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    建议的充电器 Kedar 将在高达28V 的 EC 表参数范围内运行。 但是、过压保护触发和禁用转换器之前的最大电压为32V (典型值)。  

    还请记住、MPPT 控制此充电器实际上是为了调节到一个固定的运行点、而不是一个移动的 MPP。

    但是、根据您对48V 系统的输出电压要求、我们没有可用的集成充电转换器或控制器。 这需要一个具有外部反馈的多芯片解决方案来进行 CC-CV 充电、并且根据您的输入电压、需要一个标准直流/直流转换器。



    此致、
    Joel H