Other Parts Discussed in Thread: TPS92612-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92638EVM 主题中讨论的其他器件:TPS92612-Q1
您好!
我想问这个驱动程序是否适用于我要连接的 LED。 根据手册、此驱动器总共有8个通道/串。 如果串联连接 、每个灯串的驱动电流最高可达70mA、并联560mA。 我 总共希望连接8个外部 LED。 每个 LED 都需要500mA 的电流来点亮。 因此、我的计划是并行连接所有8个通道/串、并使用8个 LED 进行连接。 图示如下。 我想知道这种方法是否正确?
我的下一个问题是、我还有4个需要点亮的 LED;2个蓝色 LED 和2个白色 LED、每个 LED 需要40mA 的电流才能点亮。 这4个 LED 将连接到 新的 EMV 上。 但是、我希望 LED 一次亮起一 种颜色(即 :2个蓝色亮起、2个白色熄灭;2 个白色亮起、2个白色熄灭)。 是否有任何建议方法?