This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067:输出纹波

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801881/tps62067-output-ripple

器件型号:TPS62067

尊敬的 TI 专家

我已应用一些 TPS62067进行测试、但以下问题(3.3V 输入、1.8V 输出、300mA)  确实需要您的帮助:

  我焊接了三个 tps62067、只有一个可以正常工作。  其他两个 TPS62067具有如下图所示的纹波。 当,电压高于3.3V 时、它们没有纹波;当输入电压低于3.2V 时、它们是纹波。

 我已经进行了交换测试、这种现象伴随着芯片、Bad (带纹波的输出) TPS62067始终为 Bad、Good (无纹波的输出)始终为 Good~

我想~ TPS62067为何具有如此不同的性能、您能告诉我如何避免这种情况吗?非常感谢 μ m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qianqian、

    是的、我们的原理图看起来不错。 但是、布局需要一些改进。 请使接地路径更宽(以具有更低的电感和阻抗)、并在同一层上闭合从输出电容器到输入电容器接地的接地路径、而不使用通孔。 如果您在"不良纹波"条件下向我发送一个器件的波形、显示输入电压、输出电压和开关电压、将会有所帮助。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qianqian、

    我正在跟进您所面临的问题。
    您能解决这个问题吗?

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    不是,我做了一系列的交叉实验,并且 IC 之后出现异常现象(TI 应用了 TPS62067)
    我想这不是 PCB 布局问题
    我要~ EVM 对其进行仔细检查
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qianqian、

    您的问题是否有任何更新?
    您是否在 EVM 上测试了"坏" IC?

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我还在~ EVM

    当我测试~时、我将向您更新