This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:关于差异

Guru**** 2550700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805932/ucc28951-about-difference

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950

您好、E2E、

1) 1)请告诉我 UCC28950和 UCC28951之间的区别点。

2) 2)我检查了引脚分配、它们是相同的。 我可以将 EVM 上的器件从 UCC28950交换到 UCC28951吗?

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ACGUY

    UCC28951在大占空比下的工作性能比 UCC28950好、但在电流限制下的工作性能要优于 UCC28950。 如果功率级的直流输入降至其正常值以下、则可能会出现这种情况。 如果发生这种情况、控制器将增大占空比、以尝试将输出电压保持在其调节设定点。 在 Vin 下降的同时、Iin 也在增加。

    通常、UCC28951是更好的选择、与 UCC28950完全兼容。 正确的做法是、您可以从 EVM 中移除 UCC28950控制器并将其替换为 UCC28951 -无需进行其他更改。  

    http://www.ti.com/lit/an/slua853/slua853.pdf 上的文档(也在数据表中链接)提供了一些更多信息。

    此致

    Colin