This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:关于 UVLO 设置

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805162/tps2660-about-uvlo-setting

器件型号:TPS2660

你(们)好  

我的客户有疑问。

客户出于功能安全目的考虑使用 TPS2660。
在功能安全评估中、有必要确认每个部件(电阻器或电容器)断开(开路或短路)时的行为。
请确认以下两点。

1.如果图50的 R1在运行期间变为开路、UVLO 阈值是否更改为默认值?
→客户觉得如果 R1在运行时打开、它会关断、但实际上一直在工作。 是这样吗?

2.如果上述操作正确、则会考虑原因是 UVLO 引脚连接到 RTN 引脚。
在这种情况下、我认为可以通过将 R3的电阻值连接到 GND 来解决、但是否存在任何问题?
→如果无法实现反向连接保护、将 R3连接到 GND 是否存在任何问题?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishi-San、

    1. 如果图50的 R1在运行期间变为开路、UVLO 阈值是否更改为默认值?

    如果 R1为开路、UVLO 将通过 R2和 R3电阻器连接到 RTN、器件将在 UVLO (14.9V)出厂默认设置下工作

     

    2.如果上述操作正确、则会考虑原因是 UVLO 引脚连接到 RTN 引脚。

    如果 UVLO 连接到 RTN、则器件将在 UVLO (14.9V)出厂默认设置下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lokesh

    感谢你的答复。

    请勾选一个。
    是否可以将 R3直接连接到 GND?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、

    如果 R3短接、OVP 连接到 RTN、则器件在出厂时设置的过压跳闸电平为32.6V (典型值)时工作。