This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:有效容量要求

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806050/tps65235-1-effective-capacity-requirement

器件型号:TPS65235-1

大家好、团队、

当输出为15.8V、1MHz 时、您能告诉我 VLNB 输出电容器的有效容量要求吗? 如果没有具体要求、我将推荐表1值。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    请按照表1中的建议配置进行操作。 这些配置已经过充分验证、应能够在您的情况下正常工作。 谢谢!

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!

    此致、
    Satoshi Yone