This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器选择

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805525/dc-dc-converter-selection

主题中讨论的其他器件:TPS61022

TI 是否有升压直流/直流转换器具有使能功能、可在升压模式下工作或直接连接到输入? 1节电池输入的输入电压必须低至0.9Vdc、并且需要直接连接到输入端子或通过控制 外部引脚在升压 DC-DC 模式下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您的应用的目标输出电压、负载电流和 Vin 范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压:0.7-3.0Vdc
    输出电压:0.7-5.5V 直流
    输出电流:0.8A
    当电池电压降至大约0.9Vdc 时、需要将输出直接连接到输入端子并停止开关以降低功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您使用的是哪种电池?
    如果我不理解、您的意思是在0.9V - 3.0Vdc 的 VIN 范围内、输出电压保持在5.5V。 一旦输入电压降至0.9V、升压转换器就会停止开关、并且 Vout 会传递到 Vin、即0.7V、对吧? 即使电压为0.7V、负载器件仍能工作吗?
    TPS61022的最小输入电压为1.8V、输入电压范围低至0.5V。 通过添加电阻分压器并将中点连接到 EN 引脚、在 Vin 降至0.9V 时禁用器件。 当 EN 引脚为低电平时、器件现在在输入和输出之间真正断开连接。 。
    展示的电流输入仅为0.25uA。