This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZM23601:关于低负载时自动 PFM 模式的行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805547/webench-tools-lmzm23601-on-the-behavior-of-auto-pfm-mode-at-low-load

器件型号:LMZM23601

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我们将在以下条件下使用 LMZM23601。

Vin=24V、 Vout=12V、Iout (typ)=0.2A、Iout (峰值最大值)=0.7A、Temp=60度

通过使用 WEBENCHRegistered电源设计器进行仿真, 自动 PFM 模式下的“Effice-Iout”特性如所示。

当 Iout=0.2A 时效率下降的原因是 因为瞬态状态切换到"节能模式"吗?

此外、我担心 IC 的结温会超过额定值。

此致、

石川高谷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石川三、您好!

    在自动 PFM 模式下、在轻负载时、开关将降低开关频率并每隔几个周期进行一次脉冲、足以保持输出电压稳定。 因此、与 FPWM 相比、轻负载时的效率更高。 当负载电流在此"轻负载"条件下增加时、器件将自动切换至 FPWM 模式(固定频率)。 您看到的骤降是自动 PFM 模式和 FPWM 模式之间的转换。 但是、与经过基准测试的图52相比、这种下降看起来有点过大。

    请注意、在图52 (Vout=12V 效率)中、24V 输入的实心蓝色线迹对于所有负载电流的效率均高于80%。 我必须与 Webench 仿真团队核实、以了解该仿真为什么在该过渡点效率会急剧下降。

    关于热性能、数据表中有一个"热设计"第11.1.1节、可帮助您设计 PCB 以应对结温的这种升高。 对于较差的设计:VIN=24V;VOUT=12V;IOUT=700mA、功率耗散大约为0.7W、如图11所示。 您可以使用公式7计算必要的电路板面积、从而使设计不会导致电源模块超出最高建议结温125C。

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    感谢你的答复。 您的回答非常有帮助。

    如果 Webench 仿真小组发现了此仿真结果的原因,或者 WEBENCHRegistered设计工具得到了改进,可以正确地进行仿真,请回复此主题。

    此致、
    石川高谷