This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:TPS82084最小软启动时间

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805821/tps82084-tps82084-minimum-soft-start-time

器件型号:TPS82084
主题中讨论的其他器件: TPS82140

我正在考虑使用 TPS82084来提供最短斜坡时间为0.2ms 的电源轨。   TPS82084数据表列出了0.8ms 的典型斜升时间、但未提供最小值。  请告诉我最小值是多少?  如果没有、您能保证它将大于0.2ms 吗?  我知道最小值可能取决于它提供的负载的特性。

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Fox、

    感谢您清晰地说明您的应用需求。

    由于我们没有指定最小值/最大值、因此无法保证它将超过200 μ s。 但通常对于一个未指定的参数、例如、我们可以假设变化幅度可能为50%。 我认为您有足够的空间来实现200微秒的最小值。

    产品页面上的此应用手册还详细讨论了此主题: www.ti.com/.../slyt669.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您对此提供的帮助。  我们需要 IC 供电的单调升高、因此我们无法实现应用手册中建议的解决方案。  不过、这是一份很好的文件、我将在未来记住它。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢阅读。 很高兴您发现它信息丰富。

    根据我从该主题中了解的内容、负载开关或 TPS82140都是适合您的案例的选项。