This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH05050W:PTH05050WH 生产日期代码

Guru**** 2553360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805517/pth05050w-pth05050wah-date-code

器件型号:PTH05050W

您能否根据 以下信息帮助解密器数据代码?

对于项目# PTH05050WHOH,标签指示–791138V、652765V  

请告知上述日期代码。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下标签的生产日期代码为:

    • 791138V - 2017年9月
    • 652765V - 2016年5月

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到。 非常感谢您的回复