This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912-Q1:每次故障检测的去毛刺脉冲时间

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805921/tlc6c5912-q1-deglitch-time-for-each-fault-detection

器件型号:TLC6C5912-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC6C5712-Q1

大家好、

您能告诉我每个故障检测功能的抗尖峰脉冲时间吗? 此外、当 PWM 占空比为100%或0%时、这些功能是否可用?

  • 弱 LED 电源检测
  • 基准电阻器开路或短路检测

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 TLC6C5712-Q1器件吗?

    对于 LED 开路和输出对 GND 短路故障、它们在100%或0%占空比期间不可用、因为没有开/关时间来区分这两个故障。 对于 LED 短路故障、无论 PWM 模式如何、该器件仍可以正常报告故障。 去毛刺脉冲时间位于数据表的电气表中。

    弱 LED 电源检测和 基准电阻器故障与 PWM dutycle 无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弱 LED 电源抗尖峰脉冲时间为20us。