This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:启动时间缩短

Guru**** 2514885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803426/tps92515hv-reduced-for-startup-time

器件型号:TPS92515HV

您好、E2E、

我们使用的 EVM 具有大约2.5ms 的启动时间。
条件如下;
-输入电压为24V。
- LED 为5个串联部件。 Vf = 3.05V/件。
ILED 为500mA。

从 PWM 端口开始、我们希望减少启动时间。 我认为、如果 Vcc 和 IADJ 的预偏置输入、启动时间会更早。

问题;
1) 1)当输入电压不是输入电压时、我可以向 Vcc 输入5V 电压吗?
2) 2)当 Vin 输入和 PWM 输入为低电平时、能否向 Vcc 输入5V 电压并向 IADJ 输入任何电压?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    VCC 可在外部施加、但 absmax 为5.5V、因此需要低于此值。 VCC 最大值为5.2V、这样做没有太多空间。 电压可以施加到 Viadj、也需要在 absmax 限制范围内。

    我将使用示波器查看导致开通延迟的原因。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的答复。
    目前、IADJ 端口上拉至 Vcc。 当 PWM 端口上的输入为低电平时、Vcc 将下降、因此 IADJ 电压的上升速度将下降。

    该器件在 WEBENCH 上的上升速度非常快。

    使用 LED 为"GW CS8PM1.EM-LQLS-A333-1 (OSRAM)"。

    我们正在寻找如何加快启动时间。

    此致、
    ACGUY

    e2e.ti.com/.../WebenchReports-PWM-dimming.pdf

    e2e.ti.com/.../LED-start-up.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    当 PWM 为低电平时、VCC 不应降序。 如果 Vcc 处于低电平、则器件不会运行。 VCC 有一个 UVLO 电路。 如果施加 Vin、则应存在 Vcc。 另一个可能导致延迟的因素是引导 UVLO。 如果引导电容器放电、则必须先重新充电才能运行、数据表中对此进行了说明。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    我在 Webench 上运行了瞬态操作仿真。 我设置自定义 LED。 TPS92515HV 响应非常快。 但是、我们的 EVM 速度很慢。
    Webench 是否不考虑 BOOT 电容器放电?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    EVM 上的 Iadj 具有一个0.1uF 电容器、这将导致延迟。 尝试减小此值。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    我将尝试各种技术。

    谢谢、
    ACGUY