This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:TPS563200DDCR 6.0V 输入5.3V 输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563200, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805764/tps563200-tps563200ddcr-6-0v-input-5-3v-output

器件型号:TPS563200
主题中讨论的其他器件: TPS54302

尊敬的所有人

我们的设计包括 TPS563200DDCR

参数:

输入电压:5.7V~6.3V

输出电压:5.3V

在输入端为6.0V 时、我们得到4.8V 输出

在输入它的6.3V 之前、我们不会获得5.3V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS563200具有最小关断时间限制、可实现的最大占空比为80%。 它还将依赖于您的负载。 Iout 负载越大、Vout 处的压降就越大。 我建议增加 Vin 以获得5.3V 或更改为支持100%占空比运行的器件。 一个好的考虑因素是 TPS54302。 谢谢!