This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353原理图设计相关问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805907/tps53353-tps53353-schematic-design-related-question

器件型号:TPS53353

大家好、

对于以下 TPS53353DQPR 电路图设计、我的客户有2个问题:

  1. PR512已使用147K、请检查数据表 VTRIP 为0.4~1.2V、如果使用147k、这里是否正常?  如果更改为120K、它将如何影响实际的 OCP?
  2. 如果需要纹波注入 RC PR501、PR518、PC503、输出使用了两个220uf SP-CAP?  

感谢并期待您的反馈。

最大

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    TPS53353 Vtrip 电压最高可保证为1.2V。如果您对 PR512使用147k 电压、我们无法预测会发生什么情况。 您应将其限制为1.2V 标称值。
    TPS53353被设计成使用没有纹波注入的电解电容器或者具有纹波注入的陶瓷电容器。 将电解电容器与陶瓷混合会使设计复杂化。 这是可能的、但需要付出一些努力。 您可能能够在 pspice 中对其进行仿真。 我建议使用所有陶瓷或所有电解输出电容器、然后按照数据表进行操作。