This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z950:如何降低充电电流

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ2050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803829/bq34z950-how-to-reduce-charging-current

器件型号:BQ34Z950
主题中讨论的其他器件: BQEVSWBQ2050

您好!

我将 IC BQ34Z950与4节串联锂离子电池配合使用、充电电流为1A 我想减小充电电流、请告诉我需要更改参数文件中的哪些参数、请帮我解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalini、

    在连接器件的情况下使用 BQEVSW、并根据应用要求修改数据闪存>充电控制>快速充电配置>快速充电电流或其他充电参数。

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的回复、我将降低我的快速充电电流、您能在电池容量方面为我提供帮助吗?无论何时我为电池充电100%、然后在休息时间后、充电时间为96%、您能告诉我我应该如何避免这种情况、这将为我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shalini、

    我希望它在96%之前一直保持在99%。 通过设置 FC Set%=-1、完整充电终止将基于电芯的电流锥度。 这有望解决该问题。

    如果没有、请告诉我、我们可以讨论后续步骤。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan Kahler

    我向您发送我的参数文件您能否向我发送充电100%电池的参数文件、这会降低充电 电流、并且在完成充电放电周期后、我的电池周期计数也会增加1。 希望您能尽快为我提供解决方案。

    [电压(第一级安全)]
    COV 阈值= 4450
    COV 恢复= 4200
    CUV 阈值= 3010
    CUV 恢复= 3060
    [电流(1级安全)]
    OC (第一层) Chg = 6000
    OC (第一层) DSG = 6000
    当前恢复时间= 8
    AFE OC DSG = 12
    AFE OC DSG 时间= 0F
    AFE SC 通道配置= 77
    AFE SC DSG 配置= 77
    [温度(第一级安全)]
    过热 Chg = 55.0
    OT Chg Recovery = 50.0
    过热 DSG = 60.0
    OT DSG Recovery = 55.0

    [电压(二级安全)]
    SOV 阈值= 18000
    SOV 时间= 0
    电芯不平衡电流= 5
    电芯不平衡故障电压= 1000
    电池不平衡时间= 0
    电池休息时间= 1800
    [电流(二级安全)]
    SoC Chg = 10000
    SoC Chg Time = 0
    SoC DSG = 10000
    SoC DSG 时间= 0
    [温度(二级安全)]
    SOT Chg = 65.0
    SOT Chg Time = 0
    SOT DSG = 75.0
    SOT DSG 时间= 0
    [FET 验证(二级安全)]
    FET 失效时间= 0
    [AFE 验证(二级安全)]
    AFE 故障限制= 10

    [充电抑制 Cfg (充电控制)]
    CHG 抑制温度低= 0.0
    CHG 抑制温度高= 50.0
    [预充电 Cfg (充电控制)]
    预充电电流= 250
    预充温度= 12.0
    预通道电压= 3000
    恢复电压= 3100
    [快速充电配置(充电控制)]
    快速充电电流= 500
    充电电压= 16800
    挂起低温=-5.0
    挂起高温= 55.0
    [终端配置(充电控制)]
    锥形电流= 250
    锥形电压= 300
    TCA 清零%= 95
    FC 设置%= 100
    FC 清除%= 98
    [电池平衡配置(充电控制)]
    最小电芯偏差= 1750
    [充电故障(充电控制)]
    过充电容量= 300

    [数据(SBS 配置)]
    REM 上限警报= 300
    REM 能量警报= 4320
    REM 时间报警= 10
    初始化电池模式= 0081
    设计电压= 14400
    规格信息= 0031
    制造日期= 2019年2月23日
    串行 数字 = 0001
    周期计数= 0
    CC 阈值= 2295
    CF 最大误差限制= 100
    设计容量= 2550
    设计能量= 38000
    制造商名称= EMS_V165
    器件名称= bq34z950
    器件化学特性= Lion
    [配置(SBS 配置)]
    TDA 设置%= 6
    TDA 清除%= 8
    FD 设置%= 2
    FD 清除%= 5
    TDA 设置电压阈值= 5000
    TDA 设置电压时间= 0
    TDA 清除电压= 5500

    [完整性数据(系统数据)]
    复位计数器部分= 0
    复位计数器满= 202
    [制造商信息(系统数据)]
    制造商 INFO = 0123456789ABCDEF0123

    [寄存器(配置)]
    运行 Cfg A = 0329
    运行配置 B = 2448
    运行 Cfg C = 0001
    永久性故障 Cfg = 0000
    不可移除 Cfg = 0000
    [AFE (配置)]
    AFE PMS 阈值= 5500

    [LED 配置(LED 支持)]
    LED 闪光周期= 512
    LED 闪烁周期= 1024
    LED 延迟= 100
    LED 保持时间= 4
    CHG 闪光报警= 10
    CHG 阈值1 = 0
    CHG 阈值2 = 20
    CHG 阈值3 = 40
    CHG 阈值4 = 60
    CHG 阈值5 = 80
    DSG 闪光报警= 10
    DSG 阈值1 = 0
    DSG 阈值2 = 20
    DSG 阈值3 = 40
    DSG 阈值4 = 60
    DSG 阈值5 = 80
    灌电流= 3

    [电源(功率)]
    闪存更新正常电压= 7500
    关断电压= 12050
    充电器存在= 3000
    唤醒电流寄存器= 00

    [IT 配置(电量监测)]
    负载选择= 3
    负载模式= 0
    端子电压= 12000
    用户速率-mA = 0
    用户速率-mW = 0
    保留 Cap-mAh = 0
    保留 Cap-mWh = 0
    [电流阈值(电量监测)]
    DSG 电流阈值= 50
    CHG 电流阈值= 500
    退出电流= 10
    [状态(电量监测)]
    Qmax Cell 0 = 2569
    Qmax Cell 1 = 2581
    Qmax Cell 2 = 2582
    Qmax Cell 3 = 2585
    Qmax Pack = 2569
    更新状态= 06
    增量电压= 4

    [R_a0 (Ra 表)]
    Cell0 R_A 标志= 0000
    Cell0 R_A 0 = 41
    Cell0 R_A 1 = 50
    Cell0 R_A 2 = 73
    Cell0 R_A 3 = 98
    Cell0 R_A 4 = 99
    Cell0 R_A 5 = 96
    Cell0 R_A 6 = 101
    Cell0 R_A 7 = 149
    Cell0 R_A 8 = 181
    Cell0 R_A 9 = 235
    Cell0 R_A 10 = 310
    Cell0 R_A 11 = 417
    Cell0 R_A 12 = 447
    Cell0 R_A 13 = 684
    Cell0 R_A 14 = 994
    [R_A1 (Ra 表)]
    CELL1 R_A 标志= 0000
    CELL1 R_A 0 = 51
    CELL1 R_A 1 = 51
    CELL1 R_A 2 = 75
    CELL1 R_A 3 = 102
    电池1 R_A 4 = 102
    CELL1 R_A 5 = 99
    电池1 R_A 6 = 103
    CELL1 R_A 7 = 149
    电池1 R_A 8 = 188
    电池1 R_A 9 = 244
    CELL1 R_A 10 = 320
    CELL1 R_A 11 = 430
    CELL1 R_A 12 = 468
    CELL1 R_A 13 = 707
    电池1 R_A 14 = 1037
    [R_A2 (Ra 表)]
    CELL2 R_A 标志= 0055
    CELL2 R_A 0 = 55
    CELL2 R_A 1 = 55
    电池2 R_A 2 = 78
    电池2 R_A 3 = 101
    电池2 R_A 4 = 101
    CELL2 R_A 5 = 97
    电池2 R_A 6 = 101
    电池2 R_A 7 = 148
    电池2 R_A 8 = 211
    CELL2 R_A 9 = 278
    CELL2 R_A 10 = 360
    CELL2 R_A 11 = 497
    CELL2 R_A 12 = 532
    CELL2 R_A 13 = 62
    电池2 R_A 14 = 93
    [R_A3 (Ra 表)]
    CELL3 R_A 标志= 0000
    电池3 R_A 0 = 52
    电池3 R_A 1 = 56
    CELL3 R_A 2 = 79
    电池3 R_A 3 = 102
    电池3 R_A 4 = 104
    CELL3 R_A 5 = 102
    电池3 R_A 6 = 105
    电池3 R_A 7 = 156
    电池3 R_A 8 = 188
    CELL3 R_A 9 = 241
    CELL3 R_A 10 = 316
    CELL3 R_A 11 = 429
    CELL3 R_A 12 = 461
    CELL3 R_A 13 = 439
    电池3 R_A 14 = 641
    [R_a0x (Ra 表)]
    xCell0 R_A 标志= 0055
    xCell0 R_A 0 = 41
    xCell0 R_A 1 = 50
    xCell0 R_A 2 = 73
    xCell0 R_A 3 = 98
    xCell0 R_A 4 = 99
    xCell0 R_A 5 = 96
    xCell0 R_A 6 = 101
    xCell0 R_A 7 = 149
    xCell0 R_A 8 = 215
    xCell0 R_A 9 = 279
    xCell0 R_A 10 = 368
    xCell0 R_A 11 = 495
    xCell0 R_A 12 = 531
    xCell0 R_A 13 = 812
    xCell0 R_A 14 = 1181
    [R_a1x (Ra 表)]
    xCell1 R_A 标志= 0055
    xCell1 R_A 0 = 51
    xCell1 R_A 1 = 51
    xCell1 R_A 2 = 75
    xCell1 R_A 3 = 102
    xCell1 R_A 4 = 102
    xCell1 R_A 5 = 99
    xCell1 R_A 6 = 103
    xCell1 R_A 7 = 149
    xCell1 R_A 8 = 215
    xCell1 R_A 9 = 279
    xCell1 R_A 10 = 366
    xCell1 R_A 11 = 492
    xCell1 R_A 12 = 535
    xCell1 R_A 13 = 809
    xCell1 R_A 14 = 1186
    [R_a2x (Ra 表)]
    xCell2 R_A 标志= 0000
    xCell2 R_A 0 = 55
    xCell2 R_A 1 = 55
    xCell2 R_A 2 = 78
    xCell2 R_A 3 = 101
    xCell2 R_A 4 = 101
    xCell2 R_A 5 = 97
    xCell2 R_A 6 = 101
    xCell2 R_A 7 = 148
    xCell2 R_A 8 = 186
    xCell2 R_A 9 = 245
    xCell2 R_A 10 = 317
    xCell2 R_A 11 = 438
    xCell2 R_A 12 = 469
    xCell2 R_A 13 = 55
    xCell2 R_A 14 = 82
    [R_a3x (Ra 表)]
    xCell3 R_A 标志= 0055
    xCell3 R_A 0 = 52
    xCell3 R_A 1 = 56
    xCell3 R_A 2 = 79
    xCell3 R_A 3 = 102
    xCell3 R_A 4 = 104
    xCell3 R_A 5 = 102
    xCell3 R_A 6 = 105
    xCell3 R_A 7 = 156
    xCell3 R_A 8 = 228
    xCell3 R_A 9 = 292
    xCell3 R_A 10 = 383
    xCell3 R_A 11 = 520
    xCell3 R_A 12 = 559
    xCell3 R_A 13 = 532
    xCell3 R_A 14 = 777

    [器件状态数据(PF 状态)]
    PF 标志1 = 0000
    PF 标志2 = 0000

    [数据(校准)]
    CC 增益= 6.343
    CC Delta = 6.343
    基准电压= 1222.95
    AFE Pack 增益= 763.67
    CC 偏移=-0.257
    电路板偏移=-24.4
    INT 温度偏移= 0.0
    EXT1温度偏移=-3.5
    ext2温度偏移= 0.0
    [CONFIG (Calibration)]
    CC 电流= 3000
    电压信号= 16800
    温度信号= 298.0
    CC 偏移时间= 250
    ADC 偏移时间= 32
    CC 增益时间= 250
    电压时间= 1984
    温度时间= 32
    CAL 模式超时= 300
    [温度模型(校准)]
    EXT COef 1 =-28285
    EXT COef 2=20848
    EXT COef 3=-7537
    外部系数4 = 401.2
    外部最小 AD = 0
    外部最高温度= 401.2
    int Coef 1 = 0
    int Coef 2 = 0
    int Coef 3 =-11136
    int Coef 4 = 575.4
    INT 最小 AD = 0
    INT 最高温度= 575.4
    [电流(校准)]
    滤波器= 239
    死区= 3
    CC 死区= 10.0

    [bq2050配置(DQ 通信)]
    bq20z753配置= 10.
    下拉引脚= 20
    引脚上拉= 05
    电阻分压器增益= 6
    MV 至 MAHR 刻度= 640
    每睡眠的 AUTOCAL = 0
    BR_Low = 2700
    BR_RC = 1000
    Wr0_Low = 1775
    Wr0_RC = 1225
    WR1_Low = 550
    WR1_RC = 2451
    Rd0_Low = 1150
    RD1_Low = 1100
    RD_TO=0
    RD_RS = 300
    WR_0_TO_1_DELAY = 100
    SlaveRsp_delay = 3020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shalini、

    设置 FC Set%=-1满电荷终止将基于电芯的电流锥度。 接下来、以1秒的间隔重新运行测试 A 日志。 希望问题能得到解决。

    如果问题仍然存在、请发送日志。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan Kahler、

    感谢您的回复。 如果不是100%费用、我将再次尝试、然后我将发送 u log 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shalini、

    感谢您的更新。

    此致、
    Bryan Kahler