This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3711:正负电压检测

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3701, TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805861/tps3711-pos-neg-voltage-detection

器件型号:TPS3711
主题中讨论的其他器件:TPS3701TPS3700

我尝试通过检测正负直流输入来解决问题。 输入路径上可以有一个电压、电压范围为1V 至500VDC、可以是+/-方向。 该电路将确定电压是+还是-、并使用继电器选择正确的窗口检测器电路(使用 TPS3701)。 我的想法是在输入端接地端放置一个齐纳二极管、以防止大于6V 的电压、但在正向齐纳 偏置情况下 、它可能允许输入端的负电压过高(~0.7V)。 您是否测试过类似的器件是否起作用、或者您是否知道更适合此类应用的特定器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    这是可能的、我们有一段文献可帮助您设计解决方案。  《将 TPS3700用作负轨过压和欠压检测 器》概述了如何使用 TPS3700来设置对正轨和负轨的监控。 如果这不是您想要的、请告诉我。

    谢谢、

    Abhinav。