This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:移除适配器时输入电流限制复位的设计理念

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805647/bq25713-design-philosophy-of-input-current-limit-reset-when-adapter-removal

器件型号:BQ25713

您好!

我知道移除适配器时会重置输入电流限制设置、如数据表中所述、但现在客户想知道移除适配器时您决定重置的原因。 他们提出这一问题是因为他们希望在移除适配器时保持输入电流限制设置。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    移除适配器电流限制后重置适配器电流限制的原因是、要连接的下一个适配器可能是电流额定值与刚刚移除的适配器不同的适配器。 如果一个具有6A 功能的适配器被插入并被移除、则不能保证下一个被插入的适配器也支持6A、所以电流限制被重置为更保守的3.3A。

    如果他们希望将限值设置为低于3.3A、并且即使在移除适配器并重新连接后也能保持该限值、一个选项是使用 ILIM 引脚设置电流限值并检查"启用外部 ILIM"位(默认设置)。 然后、即使寄存器被复位、外部 ILIM 也将被置位。 但是、如果他们想要将电流限制设置为高于3.3A、则每次连接适配器时都需要更新该寄存器。

    此致、
    Steve