This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:当 VDDA/B 超出建议条件时、对 UCC21222-Q1有何影响?

Guru**** 2381800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805166/ucc21222-q1-what-impact-to-ucc21222-q1-when-the-vdda-b-is-out-of-recommend-condition

器件型号:UCC21222-Q1

大家好、

当 VDD 超出建议的 VDDA/B 电压(大于18V)工作条件时、我想确认 UCC21222-Q1的工作情况。 我知道电压超出规格且不保证、但我想知道对系统和器件的影响。

1) 1)如果 VDDA/B 电压介于18V 至20V 之间且 INA/B 为高电平、则输出驱动器是否继续开启? 或者、是否有可能关闭?

2) 2)当 VDDA/B 超过18V 时、对 UCC21222-Q1的规格有何影响?

此致、
西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西村-圣

    感谢您的提问。 我们的办公室今天因假期关闭、但我的一位应用工程师将在达拉斯时间星期二作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishimura-San、您好!

    我在高功率驱动器组的应用团队工作、可以帮助您解决问题。

    不建议在最小值和最大值之外运行。 大多数栅极驱动器环路在开通和关断时会受到较大瞬态的影响、并且很容易违反 ABS。 最大值时、最大值为建议的最大值 请参阅此应用报告、了解 和解释标准逻辑数据表、第4.4至4.5节。

    1) 1)     如果 VDDA/B 介于18V 和20V 之间、则驱动器将继续打开和关闭、遵循输入逻辑信号、但是、我们不保证这些电压下的电气特性和时序特性。

    2) 2)     18V 和20V 之间的规格不应受到显著影响、但规格不能得到保证。

    您能不能帮助我了解为何您需要在如此靠近 ABS 的位置运行。 最大值?

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John