请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5088 工具/软件:WEBENCH设计工具
我们正在使用 LM5088MH-2设计电源电路。 输入电压为20-28VDC、输出为-24VDC @ 2.5A。 我们使用 Webench Power Designer 选择正确的电路。 但是、我们让电源正常工作、有时在 MOSFET 上电或断电期间处于负载下、LM5088在栅极引脚上发生短路故障。 我们将 HG 的范围限定为 MOSFET、并注意到该线路上的70V 峰值。 我们会考虑振铃或其他问题。 我们也看到栅极引脚变为负值。 我们注意到、RUv2、RUv1和 CFT 参考-24VDC、因此我们将它们移到了正常接地、以使 ENABLE 引脚与分压器配合使用。 我们还想知道 Crst、Cvcc、Rramp、cramp、RT CSS、 AGND、EP 接地或-24、认为这是导致我们的问题的原因。