This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:BATFET CAN#39;t 正常导通

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802535/bq24297-batfet-can-t-normally-turn-on

器件型号:BQ24297

您好!

我们遇到了一个有关 BQ24297 BATFET 无法正常导通的问题、请参阅以下 SYS 引脚波形、BATFET 每~170ms 开启/关闭一次、在开启 BATFET 后似乎遇到一些错误、但我检查寄存器仅查看 REG09[7] 安全装置故障为1。 另一个奇怪的是 REG01[5] OTG 使能为1。

拆下蓄电池后、此症状可能会释放、我们有2个器件、我们尝试了1个以取出蓄电池、并使1个仍有此故障症状。

您是否遇到过此问题或任何可能导致 BATFET 无法正常开启的故障?

CH1:SYS 引脚

CH1:SYS 引脚

CH2:BAT 引脚

寄存器表

原理图

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试在充电模式或 OTG 模式下运行? 请设置 REG01[5:4]=10或 REG01[5:4]=01、然后重试。

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    您能否解释为什么要设置 REG01[5:4]=10或 REG01[5:4]=01?

    您是否认为 REG01[5:4]不应为"11"?

    但我们只有一个器件存在此故障症状、我担心如果设置 REG01[5:4]=10或 REG01[5:4]=01、则故障症状消失。

    是否有任何其他方法可以知道 BQ24297处于哪个状态?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    是否有此问题的更新?

    或者、我们可以计划 电话会议来讨论此问题吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    更新另一个信息、我们将 REG04[0]的"VRECHG"从0写入1、并尝试读回该寄存器仍然为"1"、

    这意味着 BQ24297处于活动状态、可由主机写入。

    另一个问题是、

    看门狗 计时器是如何工作的? 我知道、BQ24297可以在没有主机的情况下正常工作、并使用默认寄存器设置进行充电。

    这意味着即使没有 I2C 信号也可以工作。 但看门狗计时 器似乎需要 I2C 周期脚踢 BQ24297使其正常工作。

    还是在待机充电下、它使用了其他信号来启动看门狗? 或者它在待机充电中不需要看门狗计时器?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    参照9.4.1 d/s 上的主机模式和默认模式、该器件可在无主机管理的情况下以默认模式运行。 在默认模式下、该器件可用作无主机或主机处于睡眠状态的自主充电器。 默认模式下。 所有寄存器均处于默认设置。

     

    对器件的任何写入命令都会将器件从默认模式转换为主机模式。 主机可对所有器件参数进行编程。 为了使器件保持在主机模式、主机必须在看门狗计时器到期(REG05[5:4])之前向 REG01[6]写入1来复位看门狗计时器、或通过设置 REG05[5:4]= 00来禁用看门狗计时器。

    谢谢、

     

    宁。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning、

    我看到了看门狗的解释、感谢您提供的信息。
    但 BATFET 的任何更新通常都不会导致问题?
    除了 WRITE SET REG01[5:4]=10或 REG01[5:4]=01外、您还有其他建议吗?
    我们有2个故障设备、但1个故障症状在取出电池后消失。 我们现在只有1个故障器件、仍然尝试重现并查找其他故障器件。
    因此,我们担心如果设置“REG01[5:4]=10或 REG01[5:4]=01”将使故障症状消失,我们需要知道 BQ24297处于何种状态并找出根本原因。

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    该线程通过单独的资源处理。 此处视为关闭。

    谢谢、

    宁。