This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:充电器 IC 消耗的电流更少

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803210/bq25892-charger-ic-draws-less-current

器件型号:BQ25892

您好!

我的系统具有 BQ25892器件。 尽管充电设置看起来不错、但我看不到电池电压在增加。

当我连接功率计时、我看到流入系统的电流仅为1.4A 左右、即使充电器可以提供3A 电流。 不怀疑充电器有问题、因为我看到同一个充电器能够在具有不同充电器 IC 的其他系统上泵2.8A - 2.9A。

充电器已用- Type C NONPD Choetech 5V/3A 充电器。
电池电压- 3.8 (最大4.4V)

充电器 IC 突降:
0x4 0x3F
0x6 0x7E
0x0 0x1C
0x3 0x1A
0xB 0x16

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供所有 BQ25892寄存器值吗?

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。