This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:如何将上升时间设置为2秒?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805626/tps22975-how-to-set-the-rising-time-to-2-sec

器件型号:TPS22975

你(们)好  

如何将上升时间设置为2秒? 我们的输入电压为5V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您访问 E2E 论坛。

    TPS22975是一款压摆率可调的器件、由 CT 引脚控制。 必须选择一个电容器、以便可调上升时间部分的第9.3.1节(第15页)中的公式满足所需的上升时间。

    www.ti.com/.../tps22975.pdf

    我的 µF 值为.93 μ A。
    所需的压摆率:
    μs = 2、000、000/5 μ A/V
    μs = 400、000 μ A/V
    所需电容:
    CT =(4000/.43)-26pF
    CT = 930、206pF
    CT = 0.93 μF
    谢谢、

    Andy Robles

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。