This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2105:材料使用问题咨询

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2105, LM66100, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801535/tps2105-consultation-on-problems-in-material-use

器件型号:TPS2105
主题中讨论的其他器件: LM66100TPS2115A

现在、我们使用 TPS2105双向电源开关、一个是电池电源、另一个是3.3V 电源。 当电池电源很小时、3.3V 电源的电流为50mA。 当3.3V 实现电气化时、它始终处于启用状态。 当3.3V 实现电气化时、MCU3.3V 由3.3V 供电。 当3.3V 电压不可用时、它由电池电源供电。 现在发现在切换过程中、MCU3.3V 被下拉、并且单芯片复位。 无法控制此芯片上的电源时序。 帮助我查看我是否可以解决复位问题。 如果无法解决、请帮助推荐合适的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piero、

    感谢您与 E2E 联系!

    我无法看到您提供的图像、是否可以重新连接? 如果您可以附加应用原理图、这将有所帮助。

    您能详细说明一下"电气化"是什么意思吗? 根据我的理解、您似乎对芯片的时序有问题、这是正确的吗?

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "电气化"是指目前电源 中的3.3V 电压、因为 有时3.3V 电压不可用。  现在可以看到图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero、  

    您的负载电流是多少? 根据我的理解、您说在 IN1和 IN2之间切换时输出被拉至0V、这是正确的吗? 您如何知道器件正在复位?  

    如果您正在寻找另一款用于简单电池 ORing 的器件、我建议您查看 LM66100或 TPS2115A。  

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piero、

    我还没有听到过您的回复、您是否能够解决问题?

    谢谢、
    Arthur